This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501:具有扩频频谱的低输入电压 DCDC

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109253/tps628501-low-input-voltage-dcdc-with-frequency-spread-spectrum

器件型号:TPS628501

大家好、

我的客户正在搜索 DCDC、要求如下所示:

  • 输入电压:5V
  • 输出电压:1.1V/1.2V/1.8V
  • 输出电流:1A  
  • 展频频谱
  • 小尺寸
  • 行业费率
  • 更低的成本

TPS628501是否是合适的器件? 你有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    TPS628501是满足这些要求的合适器件。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的帮助!