This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:TI 瞬态模型启动的 PSpice 问题

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010EVM, TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107832/tps7h4010-sep-pspice-for-ti-transient-model-startup-issue

器件型号:TPS7H4010-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H4010EVM

我使用 PSpice for TI 来仿真将5V 转换为3.3V 的 TPS7H4010。 无论我做什么、我都无法使输出电压升高到几 mV 以上。 PSpice 不报告任何错误或警告。
我从我选择的 R 和 C 值开始、由于不起作用、我使用了"TPS7H4010EVM 用户指南"(第11页)中的原理图。 这就是它在 PSpice for TI 中的样子。

有人告诉我可能出了什么问题吗? 是否有人成功地在 PSpice for TI 中模拟了瞬态模型、并可以将其原理图作为起点?
下图显示了大多数引脚上的电压。 或许这有助于弄清发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这在我们发布模型时是有效的、因此看起来有些东西已经发生了变化。  我将尝试运行它、并让您知道我找到的内容。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    请尝试运行 SNVMC54A.ZIP 文件中提供的设计文件(tps7h4010-SEP_TRANS.DSN)、如下所示。 可 从 TI.com 上"电子签名与开发"部分的产品文件夹中下载该文档。 这是我们在发布模型时仿真的测试台、应该适合您。  如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

     TI.com 上提供的设计文件(tps7h4010-SEP_TRANS.DSN) 工作正常。 我发现、如果仿真设置中未指定最小步长、或者步长大于43ns、则会出现问题。 步长小于43ns (例如 40ns)我自己的仿真设计也能正常工作。 也许值得在某个地方提及此行为、或者甚至可以在 PSpice 中创建自定义错误/警告消息。

    谢谢、
    Markus