This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1可控制多个并联 MOS

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM74720-Q1, LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107702/lm5050-1-a-lm5050-1-controls-multiple-parallel-mos

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM74720-Q1LM74800-Q1LM74700-Q1

你(们)好,先生

我有一个使用多个 OR-MOS 的模型(BSC010NE2Ls, Infineon )

我想使用一个 LM5050-1来控制多个 MOS

这是可行的吗?  或者您有更好的建议

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TKS:

    是的、LM5050-1可以并行驱动多个 FET。 请允许我知道以下信息、以便我可以为您的应用建议更好的器件。

    • 输入电压范围
    • 最大负载电流
    • 所需功能:反向电流阻断,?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    请参阅以下内容、我有一个问题

    因为我有不同的型号、所以有不同的电压和电流、12V/66A 只是其中一种型号

       LM5050-01可驱动的不同 FET 模型中并联的多个 FET 的数量

    • 输入电压范围:12V
    • 最大负载电流:66A
    • OR-Mos: BSC010NE2LS*5件
    • 所需功能:由于原型需要并联使用、因此需要反向电流阻断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TKS:

    LM5050-1可驱动多个并联 FET。 在栅极拉电流和灌电流恒定的情况下、增加并联 FET 的数量会增加有效的 Ciss、从而增加 FET 的导通和关断时间。 如果应用可以接受这些增加的 Ton 和 Toff、则使用 LM5050-1并联驱动多个 FET 应该没有问题。

    如果需要更快的导通和关断时间、您可以考虑将 LM74810-Q1 (或) LM74720-Q1仅用于理想 二极管配置、因为它们具有更高的栅极驱动强度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    如果需要更快的接通和关断时间,但不需要 负载突降,因为我们的输入电压来自交流/直流,而不是来自电池

    LM7400是否比 LM74810-Q1更适合?

    Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TKS:

    LM74700-Q1的栅极驱动强度为11mA 、 而 LM74800-Q1的栅极驱动强度为20mA。 您可以根据这些信息在 LM74700-Q1和 LM748001-Q1之间做出决定。  

    LM74700-Q1:

    LM74800-Q1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    1:我能否提出有关驱动器电流的详细问题?

    如何   通过计算驱动电流来选择正确的驱动器 IC?

    这可以帮助我在不同的 CIS MOS 中选择正确的驱动器 IC

    2:LM74700-Q1和 LM748001-Q1能否驱动 CIS 23500pF? 或需要更高的驱动电流  

    例如、有一个模型、如下所示

    交流/直流电源(两个并联电源)

    输入:90~264Vac

    输出 V/A:12V/66A

    OR-MOS:总 CIS 23500pF  ( 并联5个 MOS)  

    Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TKS:

    用于计算导通和关断时间的适当近似值是使用公式、

    I = C (dv/dt)

    其中、

    • I = I (GATE),使用拉电流计算导通时间,使用灌电流计算关断时间。  
    • C =总 Ciss
    • dV = 10V  
    • dt =导通时间或关断时间、具体取决于   所使用的 I (GATE)拉电流或灌电流

    您可以选择提供可接受的接通和关断时间的控制器。  

    正如我之前所说的、 LM74700-Q1和 LM748001-Q1均可驱动 Ciss = 23500pF、但导通和关断时间会增加。 随着 Ciss 的增加、用于这些器件的电荷泵电容必须根据以下公式增加、