This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:有关 UCC21530QDWKQ1的问题

Guru**** 2386040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104946/ucc21530-question-about-ucc21530qdwkq1

器件型号:UCC21530

您好支持者

 

这是来自无锡博世的郭。

我们在我们的应用中使用 UCC21530QDWKQ1。

我们根据随附的文件找到了问题。

我们期待您访问 answer.e2e.ti.com/.../file.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:  

    我认为这是因为死区时间设置。 如果您尝试单独控制通道、请确保通过将 DT 引脚连接到 VCC 来禁用死区时间。 如果您尝试在死区时间开启的情况下同时发送两个输入、您可能会看到奇怪的行为。 如果此问题之后仍然存在、请提供输入和输出引脚的波形、我将跟进进一步分析。

    此致、我希望这对您有所帮助、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Plastkota

     

    很抱歉我迟到了。

    我向您发送了电路波形、您可以为我分析它们。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 感谢 you.e2e.ti.com/.../The-quesiton-about-using-UCC21530QDWKQ1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    克里斯坦今天不在办公室;他返回时将作出答复。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    哎呀、Krystian 似乎比我想象的要长一点。

    您是否在该问题上取得了任何进展? 有什么新信息给他吗?

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Don

    我的案件没有得到答复和进展。

    我已经等了一个多星期了, 您能为我提供任何支持吗?

    您可以根据前面的消息找到我的问题和波形。

    我认为离线接触效率更高。 您能否提供任何电话或邮件地址?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    很抱歉  耽误你的时间、上周我生病了、没上班。 我将与您联系、以便我们可以离线解决此问题。

    此致、

    Krystian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian

    感谢你的答复。

    好的。 让我们继续处理此案例。

    我将通过邮件发送更多信息。