This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:有关 CE#引脚上的 P/U 电阻器值的查询

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108846/bq25173-inquiry-about-p-u-resister-value-on-the-ce-pin

器件型号:BQ25173

您好、TI 专家。

我们将在设计中向 CE#引脚施加一个直流3.3V P/U 电阻器(R1)、以在  禁用 BQ25173的同时降低泄漏电流。

充电开/关的工作原理如下

 充电打开:VBUS 5V 打开--> CE#为低电平-->充电打开

 充电关闭:VBUS 5V 关闭--> CE#被拉高至3.3V -->充电关闭

因此、请告知电阻器 R1的最大允许值、以保持禁用 CE#。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    在高电平条件下、到/CE 引脚的输入电流为低电平。

    下拉的最小值可使用3.3M 欧姆。  最小高电平值为1.3V。   使用具有一定裕度的安全值为 r1=1M 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。