This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:电流反馈调节和输入欠压锁定

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109126/ucc28070a-current-feedback-scaling-and-input-under-voltage-lockout

器件型号:UCC28070A

您好!

你好。 我有一位与 UCC28070APW 合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我刚刚意识到、我将 Vinac 输入的功能误解为不是输入欠压关断。  我是否正确地说、我必须在外部添加该函数(我的应用不是通用输入)?

我对调节电流反馈感到困惑。  它是根据电流 PWM 纹波的峰值还是正弦波平均电流的峰值进行缩放?  该峰值是否缩放至3.3V?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、如果您需要外部欠压电路、则必须添加该功能。

     CA 的输入范围为 3.6V。 电流纹波峰值需要缩放到小于3.6V。

    此致、

    射线