This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:事后是否有办法解决 TS 引脚悬空的问题?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108725/bq25060-is-there-a-way-to-deal-with-having-left-the-ts-pin-floating-after-the-fact

器件型号:BQ25060
主题中讨论的其他器件:BQ25175

我的电池上没有热敏电阻、读数不够仔细。 我只是将 TS 悬空、因为我不使用温度监控。 我看不到一种合理的方法来对其进行返工、将固定电阻分压器连接到 TS、但我的电池拒绝充电。

我在第一个版本中使用了其中一个、由于某些配置错误导致内部短路、更换部件不会尝试为电池充电。 我怀疑它没有焊接正确、但如果不制作新的电路板、就无法获得更好的效果。 我在这里主要是问、因为如果 TS 引脚未悬空、我可能能够使我的现有原型板正常工作、我想在重现故障设计之前确定这一点、以便在创建新装配体之前尽可能多地学习。

我想下次我想要一个更容易焊接的芯片、并且具有良好的供应链。 是否有人建议使用更标准的电池充电器芯片、其引脚排列与多个没有电源路径的供应商兼容(我认为我实际上不需要这样做) 我肯定不需要 TS 或 LDO、我只需要500mA 的充电电流、因此如果任何人都知道一个可靠的基本芯片、而没有我认为使这变得比它更难的所有铃音和口哨、我希望找到一个更简单的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、为了澄清问题、我想说、如果 TS 引脚悬空使芯片无法运行、我不想在不先确定处理方法的情况下去组装更多的芯片。

    处理这种问题可能需要用更简单的芯片替换芯片、因为这样可以减少出错的次数、而手工焊接也不那么困难。 无论如何、我可能会这样做、我设法将其他所有器件都置于引线式封装中、从而使焊接更加可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    将此器件上的 TS 引脚悬空将仿真温度故障、该故障将不允许充电。 我认为这就是您看到所描述的行为的原因。

    让我联系我的团队、寻找更适合您应用的替代芯片。 今天稍后我将向您回复。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将看到我是否可以在那里安装电阻分压器、但带焊盘的 QFN 不会留下很大的返工空间。

    通过测试、我还不需要电源路径、也不需要 LDO 输出引脚。 我认为可能有非常简单的五引脚 SOT 器件、能够在电流为500mA 时实现这一目的。 无论您所拥有的最标准器件和封装是什么、都是我想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们所有较新的器件都内置了 TS 功能。 话虽如此、我将看一下 BQ25175。 此器件可通过在 TS 引脚与 GND 之间连接10k 电阻器来禁用 TS。 BQ25175上也没有电源路径或 LDO 输出。

    如果您有任何疑问、请随时告知我、

    杰克逊