请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好
对于同步降压/Fly-Buck P/N LM5160QPWPQ1、我们存在控制问题。 初始电路符合以下电路。
规格:
- VIN=15-21V。所有测试均在18V 下执行
- PO max = 5.5W
- 变压器比6:28。 初级电感12uH。 漏电感为1.5%
- 开关频率= 300kHz
- 降压稳压电压:5V、而5V 的负载为1W
- 3个输出隔离电压23V、每个均具有1W 的标称负载。 每个最大1.3W
我们遇到了控制问题。 我们尝试根据数据表以300kHz 的频率工作、但控制器无法稳定输出电压。
在数据表第22页中有一条建议,但我们提出它时,它不起作用:
我们需要了解问题是什么以及如何解决?
谢谢、
Lior