This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160QPWPQ1的控制问题

Guru**** 1115700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102534/control-issues-with-lm5160qpwpq1

你(们)好

对于同步降压/Fly-Buck P/N LM5160QPWPQ1、我们存在控制问题。 初始电路符合以下电路。

规格:

  • VIN=15-21V。所有测试均在18V 下执行
  • PO max = 5.5W
  • 变压器比6:28。 初级电感12uH。 漏电感为1.5%
  • 开关频率= 300kHz
  • 降压稳压电压:5V、而5V 的负载为1W
  • 3个输出隔离电压23V、每个均具有1W 的标称负载。 每个最大1.3W

我们遇到了控制问题。 我们尝试根据数据表以300kHz 的频率工作、但控制器无法稳定输出电压。

在数据表第22页中有一条建议,但我们提出它时,它不起作用:

我们需要了解问题是什么以及如何解决?

谢谢、

Lior