This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62824:放置电感器以最大限度减小解决方案尺寸

Guru**** 2513885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108481/tps62824-inductor-placement-to-minimize-solution-size

器件型号:TPS62824

您好!

我计划在我的设计中使用 TPS6282x、但我所拥有的 PCB 面积很小。 我意识到、如下图所示、将电感器放置在 PCB 一侧与 TPS6282x 相对的位置并不理想、这大概是由于 TPS6282x 的 SW 引脚与电感器焊盘之间存在过孔电感。 然而,尽管这种方法不理想,但由于缺乏更好的描述,这种方法是否仍然"有效"? 请注意、我不会在由电感器和 TPS6282x 形成的环路内路由任何布线(下图中的红色虚线表示该布线禁止区域)。 如果我弄错了、请纠正我的问题、但我认为这种相同的布置用于带有集成电感器的 USIP 模块、因为电感器和控制器不在 PCB 的同一侧。

此致、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    它可以正常工作、但未针对该器件进行测试。 由于 SW 通过内层布线、因此这些内层上可能会存在开关噪声耦合。 我认为最好在电感器下方的内层上放置一个 GND 层、以便磁感应电流流动。 这应该有助于减少电感器的总磁场。 此外、您还需要足够的通孔来将电流输送到电感器、而不会产生大量 IR 压降。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Varun。