This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A21:为什么 PSRR 与内部 OPA#39;s 带宽相关

Guru**** 2797465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108800/tps7a21-why-psrr-is-related-to-internal-opa-s-bandwidth

器件型号:TPS7A21

您好!

我正在阅读 Masashi Nogawa 的文章。

LDO 噪声详细检查(TI.com)

在第3页中、它说:

但实际上、误差放大器往往具有非常宽的带宽、因此 LDO 器件具有非常好的电源纹波抑制(PSRR)、这是高性能 LDO 的另一个关键性能参数。

为什么更宽的带宽会导致更高的 LDO PSRR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为、在 LDO 带宽内的频率下、当噪声从输入耦合时、LDO 实际上可以在目标输出电压下使输出更加稳定。 在 LDO 带宽之外、LDO 误差放大器无法控制输出纹波、噪声衰减取决于输出电容。  

    此致、

    Nick