This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20143:LM20143的故障模式分布

Guru**** 2509945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103690/lm20143-failure-mode-distribution-for-lm20143

器件型号:LM20143

您好!


Сould 您共享    LM20143的故障模式分布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM20143 是一款非常古老的继承器件。 遗憾的是 、我们没有用于 LM20143的 FMD。  

    我建议查看我们的较新器件、所有标有 Q1的器件都将在产品页面中包含 FMD 文档。

    或者、如果您共享规格和终端设备、我可以为您提供帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许还有其他部分看起来像结构/功能、可以作为基础吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定这一点。 让我在内部进行检查、希望明天能为您提供最新信息。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我要等。

    此致、
    最大 Gudov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    对迟交的答复表示歉意。

    我在内部与我的团队进行了讨论、了解到 FMD 通常是特定于器件的。 在这种情况下、我们没有将 FMD 数据用作参考的同一系列其他器件。

    我建议在您的设计中考虑我们的较新器件。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我希望你没有其他问题。 我将继续并关闭该线程。 请随时与我们联系。

    此致、

    Febin