This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:TPS62740 - 100%模式

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099653/tps62740-tps62740---100-mode

器件型号:TPS62740

您好!

当 Vin 降至 VTH_100  时、TPS62740进入100%占空比模式。
 此状态下的效率是多少?

谢谢你。

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fabio、

    遗憾的是、我们没有100%模式运行的效率图。 但是、您可以使用 Webench 计算任何所需条件下的效率。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 Webench 重新创建此状态。 当我将输入电压设置为与输出电压类似(以启用100%模式)时、会 出现一条错误消息、指出最小输入电压对于所需的输出而言太低。
    请确认此配置吗? 或者解释我如何才能实现该 仿真?
    谢谢你



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fabio、

    我将尝试在 Webench 上对其进行仿真。

    您能否分享所需的测试条件?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    所需的输出电压为2.8V。 我想在  Vin 下降、达到 VTH_100值并开始跟随输入直至 Vin = 2.8V 时检查稳压器效率。

    非常感谢您的支持。  

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fabio、

    需要提供最低输入电压才能获得2.8V 的输出。 这是为了补偿 MOSFET 中的开关损耗和电感器中的直流损耗。 这是一款降压转换器、由于这些损耗、效率并非100%。

    我在 Webench 上使用以下条件仿真了 TPS62740:VIN 3.05V、Vout 2.8V、Iout 0.3A;效率为91.7%。 请记住、当 BOM 发生变化时、效率会相应地发生变化。 我在该仿真中使用了标准 BOM。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、
    感谢 您的仿真。
     我们是否可以假设在100%模式下(当输入达到配置的2.8V 并且输出开始跟随输入并同时降低)、效率为100%?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fabio、

    对于下降的 Vin、我假设器件现在处于100%模式。 在任何情况下、效率都不会达到100%。

    当 VIN–VOUT 降至 VTH_100以下时、器件会通过打开高侧 MOSFET 进入100%模式。 当 VIN–VOUT 超过 VTH_100+且器件开始切换时、会退出100%模式。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fabio、

    您还有其他问题吗? 否则、我将关闭此线程。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  
    最后一个问题。
    我尝试使用 TPS62740的 SPICE 模型。 描述显示为 " TPS62740 PSpice 未加密瞬态模型(修订版 a)"、但是、我 似乎实际上已经加密了。 您能否 检查模型或提供未加密的版本?

    感谢您的关注。

    Fabio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Fabio、

    你是对的。 看起来像是"加密"

    e2e.ti.com/.../TPS62740_5F00_TRANS.lib

    这是未加密的.lib 文件。 请使用此文件、而不是项目文件夹中的原始.lib 文件。 请确保使用与旧.lib 文件相同的名称。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您是否需要有关此问题的进一步支持? 如果没有、 我将继续并关闭此线程。

    此致、

    Febin