This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:使用 EV2400和 BqStudio 进行访问

Guru**** 2604175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, USB-PD-CHG-EVM-01, EV2400, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108434/bq25792-accessing-with-ev2400-and-bqstudio

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOUSB-PD-CHG-EVM-01EV2400TPS25750

您好!

我有一个 USB-PD-CHG-EVM-01、尝试通过电路板上的 J7连接器连接到 EV2400、并通过 BqStudio 查看寄存器。 这不起作用、我试图理解我们的错误。

1) 1)我在论坛上找到了.bqz 文件、并将其放入 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中。 (链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970132/bq25792-can-t-find-bqz-file-for-bq25792-in-the-bqstudio-or-in-ti-com)

2) 2)我将 EV2400从端口2 (I2C)连接到 EVM 上的 J7连接器。

BqStudio 报告器件没有响应、这似乎与我在使用逻辑分析仪时看到的结果相匹配。 我可以看到在为电路板加电时 TPS25750发出的堆叠消息。 有什么想法、我们怎么做是错的?  

谢谢、

-Eric Castle