This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:温度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108750/bq25672-temperature

器件型号:BQ25672

您好、先生、

BQ25672 用于为两节电池充电、充电电流设置为2A、充电约半小时后、通过红外温度计测量的 BQ25672的温度接近60摄氏度、温度是正常还是太热?

宝黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    当时的输入电压和电池电压是多少?  如果输入电压较高(意味着效率较低)且输出电压低于 SYSMIN、则这是合理的。  您可以使用数据表效率曲线粗略估算功率损耗、然后计算以下的 RthaJA 值:

    此致、

    Jeff