This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:充电状态

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107841/bq25672-charge-status

器件型号:BQ25672

大家好、我们将 BQ25672用于电池充电。 当我们尝试为充满电的电池充电时、有时它始终在充电、并且永远不会更改为充满电状态。 我们跟踪了 BQ25672的状态、在本例中、它处于快速充电状态、永远无法更改为 收尾 充电状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    是否有任何其他控制环路、如 IINDPM、VINDPM、过热、有效?  如果是、则暂时禁用终止。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    所有设置均处于默认模式、但终止电流更改为160mA、测试后不应出现热问题。 它不是临时的、甚至多给他们充电6小时、 他们仍然处于快速充电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它不是快速充电模式、而是处于收尾充电模式、并且始终不会终止充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    您能否 使用 状态和故障 I2C 寄存器进行回复、请记住 在读取故障寄存器后清除读取操作?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器 CHG_STAT[2:0]为100、从未更改为110或111。 您是说每次读取寄存器时、我都需要清除它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    不会。 故障寄存器(不是状态)在被读取后自动清零。 我需要所有状态和故障寄存器。 您还能确认 EN_TERM 位是否为1吗?

    此致、

    Jeff