This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:当 cc2895被软启动时、一个短路电流在启动时立即流动、并且变得不可操作。 帮助!

Guru**** 2516930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108702/ucc2895-when-cc2895-is-soft-started-a-short-circuit-current-flows-immediately-as-soon-as-it-starts-and-becomes-inoperable-help

器件型号:UCC2895

当 cc2895软启动时、短路电流在启动后立即流动、并变得不可操作。

帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有一个原理图和波形、详细讨论了您可以分享的问题。

    此致、