This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:负载瞬态范围

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107748/webench-power-designer-load-transient-range

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS566231

大家好、

我想使用 TPS566231模拟0A 至2.5A 的负载瞬态、但 webench 不支持0A、但支持高达2.5A (0.125A)的1/20电流。
我可以仿真0A 至2.5A 负载瞬态吗?

如果没有、则支持0A 对每个人都很有帮助。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    感谢您的提问。

    让我在内部进行检查、我得到答案后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    很抱歉、我还看到 Webench 模型无法模拟0A 负载瞬态。 但是、创建/修改  Webench 模型将是一项重大工作。

    如果您对 TPS566231 瞬态性能感兴趣、请发送电子邮件给我、我 可以进行一些基准测试并与您分享结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    目前、我不需要进行实际测量。
    如果需要、我将提出请求。

    此致、
    Koyo