This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR10510:差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR10510, LM2830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108412/lmr10510-differences

器件型号:LMR10510
主题中讨论的其他器件: LM2830

你(们)好

 LMR10510和 LM2830的主要区别是什么。 检查它们的数据表后、电气参数是相同的。 这两者的优势是什么? 比较表中唯一的区别是 LM2830具有负载效率特性。  

www.ti.com/.../compare.html

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    这些是非常旧的部件。 如果这是针对新项目、我们可以推荐一些更便宜、性能更好且具有集成低侧 FET 的较新器件。 您能告诉我 应用 要求吗?

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    由于 交货周期较长、客户正在为其设计寻找 LMR10510YSD/NOPB 的直接替代产品。  发现可能的下降是 LM2830ZSD/NOPB、但是客户想知道二者之间是否有显著差异。  

    谢谢。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    我在两个器件之间找不到任何区别。 观察 Fab 批次、两个器件都来自同一批次。

    此致、

    瓦伦