This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:电源正常和使能定序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62080, TPS62825, TPS62824, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108437/tps62080-power-good-and-enable-sequencing

器件型号:TPS62080
主题中讨论的其他器件: TPS62824TPS82084

您好!

我想使用 TPS62080上的电源正常(PG)输出引脚来启用第二个 TPS62080 (或类似)电源。 我计划在 PG 引脚与输出电压(Vo)之间添加推荐的上拉电阻器。  

我的问题是、根据 TPS62080数据表(表1)中的电源正常逻辑表、当器件未启用时、电源正常信号将为高 Z。 从 TPS62080输入电压斜升到启用器件之间存在延迟。 在此期间、电源正常信号将根据表1浮动。 如果我将该电源正常信号连接到第二个 TPS62080上的使能端、那么该使能端现在也将悬空。 在 TPS62080的引脚说明中、其指示不使使能引脚悬空。 我不希望使能端悬空、并且可能会提前开启第二个器件。  

您如何建议使用这些转换器进行电源定序以避免此问题? 或者、这不是一个问题的原因是什么?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您可以考虑在  您的应用中使用 TPS62824或 TPS62825吗? 此处、当 EN 为低电平时以及 0.7V < VIN < UVLO 时、PG 信号为低阻抗。

    如果您有快速 VIN 下降、最好将 PG 的上拉电阻器连接到 VIN、而不是 VOUT。 在快速 VIN 下降的情况 下、输出电压可能无法完全放电、PG 可能会显示错误的高电平。

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您建议的器件似乎不容易购买。 由于可用性问题、我们实际上正在设计 TPS82084、而改用 TPS62080是因为它可用。 听起来 TPS82084的 PG 行为与您提到的 TPS62824类似。  

    当 TPS62080上的 EN 为低行为时、您是否有任何关于实现类似 PG 低阻抗的想法? 即使这涉及 外部电路也是如此。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您可以考虑使用 与门添加一个简单的外部逻辑、如下所示。 只有当 PG 和 EN 均为高电平时、与门的输出才会为高电平。 您可以使用它对下一个器件进行定序。 当 EN 从低电平变为高电平时、如果 PG 仍保持高电平的时间很短、RC 可能会很有用。 RC 将为您提供一个旋钮来消除这种情况。

    如果有关闭序列、您还应检查此电路是否适用于关闭。

    此致、

    瓦伦