This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:输出电流根据输出电压突然变化、与 IMON 不匹配。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103117/lm5170-output-current-changes-abruptly-depending-on-the-output-voltage-and-does-not-match-imon

器件型号:LM5170

对于我们的新电流源模块、我们在降压模式下使用了 LM5170控制器。


输出电流高达100A (2x50A)、HVport = 12V、RCS = 1m Ω、IsetA =在0-2.5V 范围内。
可变电阻负载连接到输出端、并测量输出电压(0-10V)和电流(0-100A)的实际值。

随着负载电阻的降低、输出电压会降低、同时保持恒定的输出电流(及其 IMON 图像)。
输出电压大约为3-4V、输出电流突然增加约2A (这适用于10-100A 的整个范围)、但 IMON 值不会改变。 随着负载电阻进一步降低至0r、实际电流的值会持续升高。

Iout 和 Imon 之间的差异对我们的应用非常有限。

感谢您的帮助- M. Soukup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 M. Soukup:

    感谢您选择 LM5170。

    请帮助我确保 我了解情况。 例如、当在3V 输出时 ISETA=1.25V 时、它应该提供25*2=50A 的输出电流。 但您看到的是52A?

    IMON 不随电流~100A 变化? 您得到的常量 IMON 值是多少?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yinsong。
    您是对的:
    例如-如果 ISETA = 1.25V、那么 Iout = 25*2 = 50A 输出电流。
    在5V 输出电压(及更高电压)下一切正常=>我看到 Iout = 25*2 = 50A;
    但是对于小于3V 的输出电压、我看到 Iout =(25*2)+ 2 = 52A。

    IMON 对应 于整个输出电压范围内的 ISETA。

    谢谢、Mirek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  M. Soukup:

    感谢您提供信息。 我看到、您说的是、IMON 实际上是按预期工作的。 实际电感器电流测量值与 IMON 和 ISETA 不匹配。 这很奇怪、因为 IMON 来自电流感应电路、而不是 ISET 命令、因此它应该反映实际电流。 您能否展示如何测量电流?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    电流在电流感应分流电阻器上测量(1MΩ Ω;200A;0.2%;4端子)。

    我认为问题可能是 LM5170电流放大器的增益突然变化、具体取决于输出电压。

    两个 LM5170通道显示相同的缺陷+经过测试的多个电路。

    此电路是否有任何勘误表/器件限制文档?

    非常感谢、Mirek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirek:

    感谢您提供信息。

    IMON 也来自电流感应放大器、因此如果是、增益将会产生影响。

    据我所知、我们没有勘误表。 但请允许我 与我们的相关工程师核实一下。 您能否同时告诉我是否为此测量了0~10A?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安。

    是的、我们测量的输出电流为5A (2x2.5A)、并且对输出电压的依赖是相同的。

    感谢您的检查。

    Mirek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirek:

    很抱歉、我误解了 IOUT 信息。

    你是对的。 电流感测放大器在~3V 低电压输入下确实存在这种类型的不连续性。 IOUT 将与 ISETA 匹配、因为反馈始终将 ISETA 与实际检测到的电流进行比较。 根据应用精度要求、这可能是可以接受的、也可能不是可以接受的。  

    感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您确认此功能。

    非常感谢、

    Mirek