This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:TEC H 桥输出的瞬态保护

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108377/tps54201-transient-protection-with-a-tec-h-bridge-output

器件型号:TPS54201

大家好。  我已经为 TEC 实现了类似的 H 桥驱动双向电流控制。  我想知道、如果在 TPS 提供电流时 H 桥关闭或负载断开、是否需要在电感器周围提供一个环流二极管或为 TPS 器件提供其他瞬态保护。  在测试这种安排时、我丢失了几个器件、我想知道这种可能性是我的问题。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于 H 桥突然关断时可能会出现电压尖峰、我建议在 TPS54201的 Vout 和接地之间添加 ZVS。  

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Yuging。  您是说从 SW 引脚(引脚2)到 GND 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    从 LED 阳极到 GND。

    尤廷