This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:在没有 I2C 的情况下启用输出

Guru**** 2846620 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108635/tps55289-enable-output-without-i2c

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件:TPS552882

是否有办法在不发送 I2C 命令的情况下启用此转换器的输出? 显然、我计划使用外部 电阻分压器来设置输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    需要首先配置 I2C 寄存器 t ENABLE 输出。

    您可以考虑使用 TPS552882、此降压/升压器件使用外部电阻分压器来设置输出电压。