This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:SPX3819的替代解决方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26, LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108579/tps7a26-replacement-solution-to-spx3819

器件型号:TPS7A26
主题中讨论的其他器件: LP2989

LDO 民间组织、您好!

我正在寻找 SPX3819替代产品;12V 输入电压、3.3/5V 输出电压(可调类型或固定类型)。 它看起来最适合 LP2989、但 TPS7A26是较新的器件。 客户还可以减小输出电容、从而可能减小 PCB 空间。 只需再次检查:

(1)如果 TPS7A26是对 LP2989的更好建议  

(2) 我们可以在 TPS7A26上通过 SPX3819重点介绍的任何内容  

SPX3819数据表(maxlinear.com)

TPS7A26

LP2989

TI.com 库存 951. 550361.
输出选项
可调节输出
固定输出
固定输出
输出电流(最大值)(A) 0.5. 0.5.
输入电压(最大值)(V) 18 16.
输入电压(最小值)(V) 2.4 2.1
输出电压(最大值)(V) 17.41. 5.
输出电压(最小值)(V) 1.24. 2.5.
固定输出选项(V)
1.25.
1.8
2.5.
3.3.
5.
2.5.
2.8.
3.
3.3.
3.8.
5.
噪声(uVrms) 300 18
封装组
WSON | 6.
SOIC | 8.
VSSOP | 8.
WSON | 8.
Iq (典型值)(mA) 0.002 0.11.
热阻 θJA (°C/W) 73.3. 35.
约价格(美元)
0.305美元 | 1ku
1.078美元 | 1ku
额定值 目录 目录
µF 电容(最小值)(μ F) 1 4.7.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    他们是否为非 P2P 选项开放? 如果是、则 TPS7A26是比 LP2989更新的器件。

    以下是 TPS7A26和 SPX3819之间的快速比较:

      SPX3819 TPS7A26
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 16. 18
    输入电压(最小值)(V) 2.5. 2.4
    输出电压(最大值)(V) 15.3 17.41.
    输出电压(最小值)(V) 1.235. 1.24.
    固定输出选项(V) 1.2、1.5、1.8、2.5、3、 3.3、5、ADJ 1.25、1.8、2.5、3.3、5、 可调
    使能 是的 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 非陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) - 22.
    噪声(uVrms) 40 300
    精度(%) 2. 1
    VDO (典型值)(mV) 180 355.
    Iq (典型值)(mA) 0.8. 0.002
    热阻 θJA (°C/W) 59. 73.3.
    最小封装面积(mm2) 6. 4.
    封装类型 WSON、SOT-23、SOIC WSON

    此外、有一些规格显示 TPS7A26具有更好的性能、必须仔细比较数据表。

    例如、在所有温度范围内、在满负载条件下、 SPX3819 显示700mV、而 TPS7A26在所有温度范围内显示590mV 为最大值。

    SPX3819:

    TPS7A26:

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Edgar 的帮助!