This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54120:TPS54120输入引脚被烧坏

Guru**** 2510415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107960/tps54120-tps54120-input-pin-burned

器件型号:TPS54120

尊敬的 TI:

附件中显示了电路图。 电流约为300mA、输入引脚被烧断。 可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    Nancy 明天将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您能告诉我们哪个引脚被烧了吗? 引脚1和 PIN2? 它们是输出引脚? 它们是接地短路还是烧断?

    损坏时的测试条件是什么?

    谢谢、

    Nancy