This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A CMPOUT 引脚

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107820/bq25703a-bq25703a-cmpout-pin

器件型号:BQ25703A

尊敬的 TI:

我想使用 BQ25703A 的 CMPOUT 作为用于电源控制的通用输出。
加电期间、是否保证 CMPOUT 引脚不会变为"低电平"状态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manabu、

    我们无法保证 CMPOUT 输出、比较器只将 CMPIN 与基准电压进行比较、然后发出输出信号。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我认为可以通过将 CMPIN 引脚连接到 GND 并切换 CMP_POL 寄存器来实现这一点。
    它在实验上运行良好、但我担心它在上电期间会处于不稳定状态。
    在加电期间、即使用在加电期间、CMPOUT 状态是否也不能保证为"高阻抗"?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manabu、

    基本上、当输入电压超出工作范围时、您会询问 CMPOUT。 这是一个灰色区域。 您必须检查您的应用。 由于 CMPOUT 是一个开漏输出、因此在启动期间 CMPOUT 很可能不会下拉至接地。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您提供信息。

    此致、