This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG102:REG102NA-3.3/3K

Guru**** 2387850 points
Other Parts Discussed in Thread: REG102, TPS7A03, TPS7A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108432/reg102-reg102na-3-3-3k

器件型号:REG102
主题中讨论的其他器件: TPS7A03TPS7A02

您好!
我将使用两个串联的单元格(所附图片中提供的数据)。 由于空间紧张、我需要3.3V 输出、所需的组件数量最少。 电路非常简单。 一个 MCU 和三个 LED 通过 MOSFET 进行控制。
我选择 了 REG102NA-3.3/3K、但我需要以下信息。


  1. 我是否需要输出电容器?

  2. NR 引脚的功能是什么? 我是否应该将其保持断开连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这是一款较旧的器件、因此我将提出一些建议、希望这些建议对您有所帮助。  但首先、对于您的问题:

    REG102不需要输出电容器。
    2. NR 引脚用于过滤内部基准电压。  在 LDO 中、主要噪声源是基准电压、如果保持该基准电压、则由内部高增益放大器增益。  因此、设计人员在 LDO 内部的该基准和误差放大器输入之间放置一个大型串联电阻器、用户在 NR 引脚上放置一个分流电容器以连接 GND。  这会在误差放大器之前的基准电压上形成 RC 滤波器、有助于降低噪声。  这是可选的、不是必需的、但对于那些超低噪声是高规格的应用而言、这一点很有用。

    由于其老化、REG102不是最便宜或最小的解决方案。  如果您需要200mA 电流、应查看采用1mm X 1mm 封装的 TPS7A03。  TPS7A03需要一个1uF 电容器、但该解决方案可能仍然更小且更便宜、您可能已经在电路板上使用了该电容器、其形式是对其他电子器件进行去耦。 REG102的价格为每件1美元以上(1、000件定价)、而 TPS7A03的价格为0.268美元(1、000件定价)。  如果您需要1uF 电容器、其成本不应太高、因此该解决方案可为您节省一些资金。

    REG102的最小封装约为3mm x 3mm。  这比 TPS7A03大得多、仅为1mm x 1mm、添加1uF Cout 时仍需要更多空间(如果您的设计中没有这种空间)。

    REG102在最大负载时的静态电流为600uA、在关断时为10nA。  TPS7A03在最大负载时的静态电流仅为200nA、在关断时仅为3nA。  因此、使用 TPS7A03、您的电池寿命将大幅延长。

    如果您在最大负载时需要更低的静态电流、选择 TPS7A02。  它是 TPS7A03的直接替代产品、但 TPS7A02在负载时的静态电流仅为25nA (关断时为3nA)、可进一步延长电池寿命。  TPS7A02稍贵一些(每1、000件定价为0.453美元)、但仍比 REG102便宜。  我们还在致力于发布 TPS7A02、其芯片级选项极小:0.667mm X 0.667mm (请参阅 TPS7A02数据表的第44页)。  如果您有兴趣、请监控 TI.com 以了解何时提供这些资源。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回复。 我肯定会选择 TPS7A03解决方案、因为它具有成本效益。
    感谢宝贵的反馈。
    非常感谢。