This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:启动延迟

Guru**** 2405305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108309/tps3703-q1-startup-delay

器件型号:TPS3703-Q1

您好!

我们使用的是 TPS3703A4120器 件、该器件提供10(+/-3) ms 的固定复位延迟时间。 启动时、必须添加启动延迟、这是典型值。 300美元。

Q1:我们可以预期启动延迟有哪些极端值? 尤其是最大值。

Q2:根据注释4:"在上电序列期间、在输出处于正确状态之前、VDD 必须至少为 TSD + TD 处于或高于 VDD (最小值)"。 因此、如果 VDD 必须达到至少1.7V 且 SENSE 输入处于范围电压范围内、则复位输出生效。 是这样吗? 什么意思是"...至少对于 TSD+TD"? 这是否可以更长的时间?如果是、最大时间 TSD+TD 是多少?

Q3:第9.1.2节 CT 复位延迟时间:"要确定哪个选项连接到 CT 引脚、内部状态机控制内部下拉器件并测量引脚电压。 此 μs 序列需要450 μ s 来确定使用哪个时序选项。" 数据表时序要求(第7.6节)中根本未列出此参数。 如何应用该值。 这是额外的延迟吗?

请注意:将测量结果(TD_measured = 13.21ms)与数据表中的最大预期值(13 + 0.3ms)进行比较后、所有这些问题都会弹出。 即使考虑到启动延迟、我们也会根据最坏的情况分析在25°C 接近最大值、这很奇怪。

提前感谢!

此致、

安德烈亚斯·N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的提问。

    Q1: 启动时间应始终为300us。  

    Q2:是的、对于 TSD +(TD)*+/-30%对于 nRESET 输出、VDD 必须等于或大于1.7V 对于 SENSE 引脚的值、正确的响应。  

    Q3:这个技术规格不影响复位的时序延迟、这个时间在 SENSE 引脚进入有效窗口并且 nRESET 失效时启动。

    是的、在25°C 时、您不应看到最大值。 您是否能够为您的设计提供原理图?

     

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    Q2:TSD +(TD)*+/-30%->如果您是指 TSD + TD*(1+/-30%)?

    问题3:我没有真正理解答案。 那么、我是否正确地认为加电时不起任何作用? 因此、如果 CT 打开、450us 不会增加10ms (+/-30%)的固定延迟?

    下面是原理图:

    以及 CH1 = 1.2V 和 CH2 =复位输出时的示波器屏幕截图

    此致、

    安德烈亚斯·N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是的,我指  TSD + TD*(1+/-30%) 。

    是的、450us 在启动时不会增加额外的延迟。

    如果您可以在 CT 引脚上放置一个上拉电阻器、只是为了仔细检查该时序、是否有可能?

    Jesse