This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:输出效率

Guru**** 2531280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108103/lmr33630-output-efficiency

器件型号:LMR33630

您好、团队正在寻求一些意见。

在下电上电时、我有时会看到输出仅为2 - 2.4伏、问题可能会在35个下电上电时出现2个。 该电路在400kHz 的 Fsw 下偏置为5V。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否仅捕获输出电压为2-2.4V 周期的波形?

    输入电压

    2. 电感器电流

    输出电压

    VCC

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/wave.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以保存或导出示波器屏幕以获得更好的阅读效果。

    您未提供 Vout=2.4V 的波形、SW 波形在没有不稳定占空比时正常。

    请上传电路原理图和布局以供查看。

    B R

    Andy