This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:"错误代码2:无法找到免费的通信适配器"

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, EV2400, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108449/ev2400-error-code-2-not-able-to-find-a-free-communications-adapter

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ25883BQ28Z610BQSTUDIO

E2E 社区成员好、

我的板上有一个 BQ25883 + BQ28Z610、我使用 EV2400通过 Battery Management Studio v1.3.101内部版本1来访问它们。

当我使用 bqStudio+EV2400连接到 BQ28Z610时、它可以毫无问题地进行连接、显示所有寄存器、在 I2C 总线上、我可以看到:

现在、如果我只需关闭 bqStudio、然后再次将其打开并选择连接到 BQ25883、它将从寄存器窗口(默认视图)开始、但右上角显示红色的"Device ACK Error"消息。 如果我尝试执行任何操作、它将显示此窗口:

在连接到 I2C 总线的示波器上、我始终得到以下信息:

我尝试重置 PC、在3个不同的 USB 端口之间切换、但不能正常工作。

如果我然后关闭 bqStudio、重新打开它并连接到 BQ28Z610、它将完美工作、I2C 总线将再次显示信号。

我错过了什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    当总线上没有 bq25883时、我尝试了它并得到错误代码772。

    尝试使用文件菜单"Restart"、而不是关闭和打开。 如果在前一实例完全关闭之前打开了 bqStudio 的新实例、则会发生您所描述的情况。

    您还可以尝试升级 EV2400上的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我更新了固件、但没有解决。 不过、奇怪的是、我不能简单地更改 bqStudio 上的芯片。 我必须关闭程序、拔下电路板、重新启动程序、然后选择另一个芯片。

    我所做的就是在启动 bqStudio 之前从 EV2400拔下 USB 电缆。 对于 BQ28V610、它始终工作。 但对于 BQ25883、它始终会出现此问题。 因此、我开始从 EV2400拔下 I2C 电缆、现在它始终适用于两个芯片。

    是否有更友好的方法在 bqStudio 中切换到电路板上的另一个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    断开 I2C 是正确的方法。 自动检测仅适用于 bq28z610。 大多数充电器没有自动检测功能、因此不会尝试重新打开与 EV2400的连接。

    目前、bqStudio 的一个实例只能连接到一个 EV2400并与连接到该 EV2400的一个器件进行通信。 有一些创造性的方法、例如使用2个 EV2400盒并将 I2C 线路连接在一起、然后启动2个 bqStudio 实例、但我们不建议这样做、因为它会在评估中产生其他问题、例如通信中的碰撞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、这消除了我所有的疑虑。