This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:在 DCM 下 VGS 不稳定

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108484/ucc24612-vgs-is-unstable-under-dcm

器件型号:UCC24612

大家好、

我的客户在升压拓扑中使用 UCC24612、他们发现与在 CCM 模式下运行相比、SR 的 VGS 更容易在 DCM 下受到干扰。

可能会出现什么问题?

CH1:SR MOSFET VGS CH2:主 MOSFET VGS

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles:

    UCC24612检测来自 VD 引脚的 VDS 信号。 因此、您需要检查 VDS 或 IDS 波形、以查看 VGS 是否遵循操作方法。 噪声来自布局不当或电压噪声来自寄生电感和电容也可能导致这种情况。 请先检查 VDS 或 IDS、然后根据 数据表中的建议检查布局。 它会向您展示有关这种现象的一些见解。  

    此致、  

    Wesley