This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:LMZ31707交货周期和更换

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ31707, TPS84A20, PTH08T241W, PTH08T240W, PTD08D210W, PTD08A210W, LMZ22010, TPS542A52, TPS56C230, TPS542A50, TPS54A24, TPS53319, TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107758/lmz31707-lmz31707-lead-time-and-replacement

器件型号:LMZ31707
主题中讨论的其他器件:LMZ31710TPS84A20PTH08T241WPTH08T240WPTD08D210WPTD08A210WLMZ22010TPS542A52TPS56C230TPS542A50TPS54A24TPS53319TPS51397A

您好!

  我们在 PCB 上为 LMZ31707或 LMZ31710设计了适用于已发货多年的医疗设备的封装。

我知道这是一个有源器件、但目前缺货或很难找到。 是否有任何其他直接替换或类似的器件、我们可以重新旋转电路板以进行安装?

我们喜欢它具有低 I (Q)、因此当它关闭时、它不会耗尽备用电池电源。

谢谢、

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    您的输入和输出电压是多少? 您的输出电流是多少?

    TPS84A20是 LMZ31710的直接替代产品、但 TPS84A20 似乎也没有货!

    您可能还需要查看 PTD08A210W、PTD08D210W、PTD08A10W、PTH08T241W 和 PTH08T240W。

    上述所有器件均为具有集成式功率电感器的直流/直流模块。

    您是否能够考虑使用需要外部功率电感器才能运行的直流/直流 IC/芯片?

    如果是、我们可能能够为您提供此类 IC、其中包含其周围所有外部组件的值。 请提供建议。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    我的输入为15VDC (因为我需要使用 BQ24171RGY 为12V 3节锂电池充电)。 输出为5V 输出电压、6A - 10A 范围。

    短缺是否是一个短期问题、直至明年、因为零件仍处于活动状态?

    我也可以考虑 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将介绍  TPS84A20、因为它应该是兼容的插槽。 我 以前选择了 LMZ31707、因为它还有一些其他迁移选项。

    随附的是我当前的原理图、我们希望不必更改、因为我们需要再次申请 FDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为替代产品、唯一100%兼容的器件是 TPS84A20、但没有现货。

    LMZ22010现已推出、但您需要更改原理图。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们要采用具有外部电感器的单芯片设计、等等、建议您首先查看什么 IC?

    这些模块的价格计量目前已失控:-)超过10倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    TPS542A52、TPS542A50、TPS51397A、TPS56C230、TPS54A24和 TPS53319都可以完成此工作。

    您可以使用 TI 的 Webench 工具进行设计并获取完整的 BOM。

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我过去使用过 LMZ22010、因此我们可能会继续使用它。  

    关于 关断静态电流、我有一个问题、LMZ22010在32uA 下列出。 它的范围是否与  LMZ31710相同?

    我们使用该模块为 Intel Apollo Lake 供电。 Intel N3350模块、但我们具有备用电池、因此我们尝试保持低关断电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    我不知道 LMZ31710的确切静态电流。

    但  LMZ22010 和 LMZ31710都使用 静态电流约为2uA (典型值)的 IC。

    因此、我猜 两个模块的关断静态电流应该相似。

    此致、

    Yitzhak