This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27741-G1:BQSTUDIO -如何在化学数据库中添加新电池?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108698/bq27741-g1-bqstudio---how-to-add-a-new-battery-into-the-chemistry-database

器件型号:BQ27741-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我目前正在评估4种不同的锂聚合物电池。 化学数据库中未列出这些化学物质:

深圳 蜂窝 HCP953998NZC 3.7V 5200mAh

深圳  HonCell HCP694097NZC、3.7V、3800mAh

深圳改进了电池 PL904396、3.7V、 4000mAh

深圳市数据电源技术 DTP904097 、3.7V、 4800mAh

如何将这些电池放入数据库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    首先使用 GPCCHEM 工具查找最接近的化学匹配项。

    请注意、必须在没有保护器和电池上没有其他电子设备的情况下记录日志。

    如果未找到匹配项、则将报告发布在此论坛上、有人应提供帮助。