Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
Hallo、
我设计了一个使用 bq29728DSER 作为功能 IC 的传感器。 我使用 MCP3831T 作为充电 IC、 使用 STC3115 作为电量监测计。 原理图附在下方。
我使用的是单节锂聚合物电池、3、7V 500mAh 矩形电池。
系统设计为 "哑人"、并使用电池、直到保护器脱落。 充电器不应过度充电、因此保护器 OV 不应跳闸、但会在需要时跳闸。 因此、系统使用电池电压至2.8V、然后激活保护电路并打开放电 FET、以断开电池与负载的连接。
但是、我的系统无法从 UVP 条件中恢复。 即使在连接充电器或 V-和 VSS 引脚短路后、电池电压读数也为0V (FET 不会重新导通)。 当我断开电池并添加测试台电源电压时、保护电路似乎正常工作。 因此、我打开了电池组并拆下了内置保护 PCB、并将导线直接连接到锂聚合物电池的正负节点、问题得到了解决。
因此、我相信内置保护电路会导致问题。 但我不想遵循此过程、因为我们必须手动焊接导线并移除电池制造商提供的保护。 但是、电池制造商并未提供大量有关其内置 PCB 的保护信息。 但您可以在 此处看到所有必需的功能。
是否有办法解决这个问题? 大多数锂聚合物电池都带有内部保护电路。 因此,我希望这一问题以前得到解决。 但我 找不到任何有关这方面的有用帖子。
谢谢、
Adarsh