This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-C -如何使用5V/1.5A 为器件供电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108616/usb-c---howto-power-a-device-with-5v-1-5a

主题中讨论的其他器件:TUSB320

你好!

我不熟悉 USB。 在我的应用中、该器件应由简单的 USB 充电器供电。 我想在我的器件上实现 USB Type-C 连接器。 为了从 USB 汲取5V/1.5A 的功率、我似乎需要 USB-C 电源 IC。 无需通过 USB 进行任何主机-客户端通信。 目标是仅为我的器件供电。

到目前为止、我已经介绍了许多产品选择器和数据表、以便找到只支持从 USB-C 到应用器件的电源的简单设计。

哪款 TI IC 无需额外的 EEPROM 或类似器件即可处理此工作?

您会建议哪种 IC?

非常感谢 !
谢谢
JR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 根据所提供的说明、我认为 TUSB320应该满足要求。

    此致。