This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:比 UCC21225A 更小的解决方案

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A, UCC21220, UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108675/ucc21225a-smaller-solution-than-ucc21225a

器件型号:UCC21225A
主题中讨论的其他器件: UCC21220UCC21222

您好!

我的客户正在使用 UCC21225A、但由于电源限制、正在寻找另一个并联的器件。  首选较小的封装。 UCC21225A 是最小的解决方案。 UCC21220和 UCC21222在功能上可以正常工作、但它们仅提供 SOIC-16封装、该封装比 UCC21225A 的 LGA-13封装大得多。 有什么建议我可能会错过? 感谢您的建议!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    感谢您与 E2E 联系! 就隔离式双通道驱动器而言、UCC21225A 是我们拥有的最小解决方案。 一些隔离式单通道驱动器稍小、但其中两个驱动器仍会大于一个 LGA 封装。

    请告诉我、我是否可以就该主题提供任何其他帮助。 谢谢!

    最棒的

    Olivia Brandel