This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:确认 TPS54327的原产国/地区

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107808/tps54327-confirmation-of-tps54327-country-of-origin

器件型号:TPS54327

您好!

我们在日本的仓库中安装了 TPS54327DDA、我们需要将这些器件运送到我们在泰国的工厂。
因此、我们需要了解这些器件的原产国。
这些器件上的标记代码为"54327 TI 48A P3ZSG4"。
请尽快确认这些器件的原产国/地区。

注:我们没有包装标签和跟踪代码信息。

如果我们无法提供所购买器件的原产国的答案、请告诉我们该器件的所有原产国。


此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在内部与团队一起检查这一点、并向您提供最新结果。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54327DDA 的原产国是菲律宾。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们感谢您的及时响应。

    以防万一、我需要确认一些内容。

    > TPS54327DDA 的原产国是菲律宾。

    上述答案是否是带有标记代码"54327 TI 48A P3ZSG4"的器件的原产国?
    还是 TPS54327仅在菲律宾生产?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Amod 明天会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据标记代码上的日期字段、菲律宾是原产国。 但是、TPS54327也在马来西亚和中国生产。

    谢谢、

    模块