This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570EVM-206

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105577/bq25570evm-206-bq25570evm-206

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

要通过 bq25570为电池充电、需要将电池连接到 VBAT、我的问题是 VBAT 的标称充电电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    最大可能充电电流为峰值电感器电流的1/2、这是230mA 的典型值。  不过、您可能不会从太阳能电池板等高输出阻抗源获得太多的能量、因为充电器发送能量包(突发)(电流)、将其输出电容器折叠到 MPPT 点以下、暂停输入电容器充电、然后发送另一个数据包。  这会导致较低的平均电流。  如果您知道电源的最大输出能力、则可以从数据表效率曲线估算最大充电电流。

    Regars、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的回复。我的输入源是太阳能电池板、其开路电压为3.4V、短路电流为0.23mA、低于500 lux (80% mppt 点)。因此、如果我想知道电池中可以收集的确切功率大小 (太阳能电池板通过 bq25570芯片输出到电池中)、我是否可以将电池(80mAh)与电流表串联并与电压表并联、以计算电池输入侧的功率?  再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    如果将电流表串联放置、请确保关闭自动量程、否则由于电流表阻抗变化、充电器会出现充电问题。  由于突发充电、电流表需要设置为最长的平均测量设置、并且可能仍然无法正确测量。  数据表曲线未显示输入电压高于3.0V (即90%)时的效率。  因此,如果您使用的是90%*(3.4V*0.8)*230mA/4.2V = 134mA,这高于1/2*230mA = 115mA 最大值  我们使用了 Keithley 数字源表、在进行效率测量时、平均值计算/测量时间非常长、如以下链接中的应用手册所述。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua691

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Jeff! 非常有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在我浏览您上面链接的文档后、我知道我可以使用该文档提供的效率来计算功率输出(Bat 的输出)。 但是、您是否会建议使用任何方法来测试电池两端的 Bat 的输出功率? (在这种情况下、当我尝试测量电池充电的功率时、我是否需要连接电池)因此我要测试的是每个电平的照度下、 使用太阳能电池加 bq25570可获得的实际功率。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    在实验室中、我们使用 Keithley Sourcemeters 来仿真测量效率时的太阳能电池板和电池。  我们没有 DMM 可以进行平均/滤波的时间足够长。  在最坏的情况下、您可以使用中等尺寸的低泄漏电容器在每个 LUX 和 BAT 上设置 VIN_DC、监控示波器并使用 i=CDV/dt 计算充电电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我要尝试做的是本文档(https://www.ti.com/lit/ug/tidu382/tidu382.pdf?ts=1654703613944)中的第2页、只是为了与您确认您测量的功率是在 Vbat 的末尾还是在其他地方? 当您测量其功率时、您计算的功率为:P= CDV/dt * V?  顺便说一下、当我测量 Vbat 处的功率时、Vbat 和 Vstore 引脚是否互换? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    我不知道 Gordon 是如何进行这些测量的。  我假设他在 VBAT 输出端取了它们。  VSTOR 和 VBAT 之间的欠压保护 PFET 的 Rdsonmax=1 Ω。  如果不需要欠压保护、我建议将 VBAT=VSTOR 短接。   

    此致、

    Jeff