This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1:LMG1025上升时间慢于 LMG1020

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107887/lmg1025-q1-lmg1025-rise-time-is-slower-than-lmg1020

器件型号:LMG1025-Q1
主题中讨论的其他器件:LMG1020

大家好、团队、

我的客户使用 LMG1025来驱动 EPC2216、上升时间约为1ns、但当被 LMG1020取代时、上升速度更快、 但是、LMG1020不是汽车级的。现在、客户需要的上升时间不超过650ps、您可以帮助检查原理图还是推荐更快的汽车级的芯片吗?

谢谢!

应用:激光雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这方面的专家暂时不在办公室,他们应在下一个工作日内作出答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    为了减少寄生电容、需要考虑几个注意事项、以使上升时间更短。

    您可以尝试更改 C58和 C59的值以匹配数据表建议。 旁路电容器的范围应为0.1uF 至1uF。 尝试将 C58减小到1uF、并将 C59减小到0.47uF。  0.47uF 电容器的尺寸应为0201、并尽可能靠近 IC 放置。 这可以通过使用大电容值和大小的电容器来帮助解决可能的寄生电容。  

    另一个建议是使用0.47uF 馈通电容器替代 C59。 该电容器馈通结构缩短了与 GND 的距离、并获得低 ESL 以防止 VDD 上出现振铃。  这在 LMG1025-Q1 EVM 中完成。 我将在此处链接包含 EVM 原理图和布局的指南:

    另一种选择是 尽可能优化布局、以减少寄生效应。  LMG1025-Q1数据表的第10节详细介绍了布局建议。 上面列出的 EVM 指南也有助于布局。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的响应、我将在您的指导下检查我的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太棒了!

    谢谢、

    Kevin