主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 EV2400、 BQSTUDIO
早上好、
我们将向我们的团队 Meditel 发送此信息请求。
我们将测试 BQ25798EVM 的功能。
我们正在联系您、以寻求有关以下问题的帮助:
我们能够通过使用 Battery Management Studio 与 BQ25798EVM 进行通信。 但是、我们在存储我们设置的寄存器配置时遇到问题
通过软件 Battery Management Studio;例如、GUI (Battery Management Studio)中存在的寄存器 REG15的参数 Auto VINDPM %、
在电路重新启动(0.875)后、不会保持设置为0.75。 其他寄存器也会出现此问题。 我们是否缺少了什么?
此外、我们还会问、EV2400 (由我们使用)和 USB2ANY 是否可以等效方式用于写入和保存寄存器配置?
谢谢
此致