This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:用于电流校准的浮点转换流程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108640/bq35100-floating-point-conversion-flow-for-current-calibration

器件型号:BQ35100

您好!  

我想在我的应用中使用 BQ35100执行电流校准。 要将计算出的校准数据(ccGain、ccDelta)转换为 RawData、需要进行浮点转换。  

在第18页的技术参考手册(图3-8)中、流程图显示了该功能。 我n´t 理解以下两点:  

-"字节2或带0x80": 此表达式的含义是什么? 您能解释一下吗? 在´s 要做什么?

-"RawData[byte3]= byte0": 未在流程图中定义 byte3或缺失。 可以麻烦你检查一下吗?

 

此致

L 单元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、L 单元、

    -"字节2或带0x80": 此表达式的含义是什么? 您能解释一下吗? 在´s 要做什么?

    这是按位 OR。 它将该字节的最高有效位更改为1。

    -"RawData[byte3]= byte0": 未在流程图中定义 byte3或缺失。 可以麻烦你检查一下吗?

    总共有4个字节。 LSB (字节)是字节0、下一个字节1、依此类推。字节3是 MSB