This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:线路瞬态和 eff 数据

Guru**** 2529310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108592/tps54561-line-transient-and-eff-data

器件型号:TPS54561

大家好、  

根据我客户的请求,是否有以下测试波形或数据可用?  

Vin = 12V 至58V、Vout = 11V、10V、9V、3.3V、1.8V、1.2V、0.8V

Iout = 5A  

A.线路瞬态。  

VIN 从12V 变为58V。  Iout=0.2W/Vout、2A、3A、4A、5A  

b. 对于这些不同的 Vout、Vin=12V 和 Vin=58V 时的 eff 曲线。  

谢谢。  

BRS
假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Eff 数据可在 Webench 中进行仿真

    可以在 PSPICE 中仿真线路瞬态数据

    B R

    Andy