This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200:典型时序图和2个 DDR3存储器

Guru**** 2530720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108453/tps51200-tps51200-typical-timing-diagram-and-2-ddr3-memory

器件型号:TPS51200

我对 TPS51200有2个问题、如下所示。

  • 关于数据表中的图20、我可以看到 Vin 先于 REFin 和 VLDOin。 是否必须这样做? 还是只是典型?

  • 我们能否将一个 TPS51200用于2个 DDR3存储器? 如果是、是否有任何要求? 推荐图表非常有用。

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的问题有以下回答:

    • 关于数据表中的图20、我可以看到 Vin 先于 REFin 和 VLDOin。 是否必须这样做? 还是只是典型?
    • 我们能否将一个 TPS51200用于2个 DDR3存储器? 如果是、是否有任何要求? 推荐图表非常有用。
      • TPS51200器件可提供/接收3A/3.5A 电流。 实际的 DIMM 供应商或他们的数据表可以提供有关其 DIMM 当前要求的信息。 例如、如果 DIMM 供应商说每个 DDR3内存最多只需要1A、则一个 TPS51200可以支持两个 DDR3内存。 系统必须针对 DIMM 可能需要的最大电流而不是典型电流进行设计。 此值在 DIMM 供应商和 DIMM 型号之间可能有所不同。

    谢谢、

    Kadeem