This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DC-DC (降压)建议查询

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01A, TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107365/dc-dc-buck-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:TPS62A01ATPS62A01

您好、TI 专家

客户询问直流/直流(降压)建议。

请推荐适合以下要求的 DC-DC (降压)转换器。

DCDC 降压
-内置 OCP/短路保护和反向电流阻断功能
-支持 UVLO、启用/禁用和 VOUT PG 引脚
-低输入/输出 Iq

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    看起来 TPS62A01/TPS62A01A 非常适合您的要求。 这是数据表的链接。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62a01a.pdf?ts=1654603250919&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您能否分享有关客户应用及其终端设备的更多信息? 这有助于我们更好地了解他们的要求。

    如果对此有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sneha

    感谢您的回答。  

    -应用程序:远程控制单元
    -终端设备:机顶盒遥控装置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sneha

    客户有进一步询问。

    是否有内置的反向电流阻断功能?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    我在数据表中没有发现任何关于它的内容。  让我在内部对此进行检查、我将 在下周初向您提供反馈。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    我与团队进行了核对、但没有内置的反向电流阻断功能。

    您能告诉我是哪一位客户吗?

    谢谢!

    此致

    Sneha