This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:封装轮廓数据检查

Guru**** 2509505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106476/lm5141-q1-package-outline-data-check

器件型号:LM5141-Q1

大家好、

您能否帮助您仔细检查以下捕获的 L 和 L1数据?

客户正在将我们的解决方案创建到他们的池中。

谢谢!
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    L=L1 =最小值0.3、典型值0.4、最大值0.5mm

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    感谢您的回复,因此客户应将 L1作为 IC 封装中实际焊盘尺寸的考虑因素,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    抱歉:

    L=最小值0.3、典型值0.4、最大值0.5mm

    L1 =最小值0.295、典型值0.395、最大值0.495mm

    L1是连接到 PCB 的实际焊盘长度

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持!

    Kai