This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:能否使用 LM5156实现交流/直流12-265V 输入设计?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108507/lm5156-can-i-use-lm5156-to-acheive-ac-dc-12-265vin-design

器件型号:LM5156

大家好、

我的客户希望在同一电路中使用适用于12V-48Vdc 85V-265Vac 的 LM5156、3个隔离式6V 输出、总输出为12W。 LM5156是否适合此需求?为什么? 如果不是、您是否推荐了替代器件?

BR

Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、  

    感谢您的联系。 您是说输入电压是交流电压、而输出直流电压是12V 吗? LM5156不是离线控制器、在这种情况下、您应该考虑使用交流/直流控制器。  

    此致、  
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    我认为分享客户的原理图会更清晰。 我将在内部论坛上发布另一个主题。

    BR

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、  

    听起来不错、我将在内部论坛中等待该主题。  

    此致、
    Em