This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:FB 函数查询。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104690/lm5118-fb-function-inquiry

器件型号:LM5118

你(们)好

我的客户正在执行一个测试、以使用外部信号控制 FB 引脚。
连接方式如下。
直流电源(#1):输入53V
直流电源(#2):FB 2V

但是、如果将直流2V 施加到 FB 引脚、则 LM5118会裸片。
测试方法是否有问题?
SCH 如下所示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    负责该部件的工程师目前已不在办公室、下周将返回办公室。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能更详细地解释一下"LM5118芯片"是什么意思吗?

    我假设如果您说在 FB 施加2V 电压、则意味着您在 ADJ 施加此电压。

    ->请遵守。

    ->在 FB 处施加2V 电压将禁用稳压并关闭输出

    还可以添加功率级器件、例如 P。是否连接高侧 FB 电阻器?

    在这里未施加电压时、您在 ADJ 上测量的电压是多少?

    如果您施加与上述测量值完全相同的电压、然后将其缓慢更改为2V、那么输出电压会发生什么情况?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    过去14天内、我没有看到此主题的更新。

    现在、让所有问题都得到澄清和解答。  

    如果是、请单击"已解决"按钮、否则请告知我所需的详细信息。

    此致、

     Stefan