This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:可调节电压

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107292/tps54231-adjustable-voltage

器件型号:TPS54231
主题中讨论的其他器件: TPS54331

你(们)好  

我 需要设计可调稳压器、其输出电压可从6变为10.5V。 我想知道我是否可以在分压器之间放置数字电位器来调节输出电压。

我还想知道电感器6uH 是否会窒息。

电感器
Voutmax 10.5. 6.
VINmax 12.
输出电压 10.5. 6.
种类 0.3.
输出电流 3.
最小值 2.56E-06 5.85E-06

以下为规格:

Vin = 12V

Vout = 6至10.5V

Ioutmax= 1A

输出电流将由保险丝限制。  

我们正在控制 不接受 PWM 的水泵、因此我需要可调节的稳压器。

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Ruby 明天将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    对此进行的任何更新

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Am

    很抱歉耽误你的时间。 两天前我回复了这个帖子、但似乎没有显示。

    数字处理器非常适合用于可调输出。 但是、您是否想帮助我检查应用的最小输入电压? TPS54231的最大占空比为91%、如果输入电压低于12V、则可能难以获得10V 输出。

    非常感谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的重播。  最小电压约为11.8V、我查找的最大输出为10V。 我的主要问题是我必须选择 电感器来支持所有输出电压、您能告诉我6uH 是否会窒息。 (基于我的计算)

    我也想问您另一个问题:

    工作台 计算 Rcomp 时、但当我使用相同 的交叉频率时 、我得到不同的结果:(当 Vin 变化时、Rcomp 看起来会发生变化)

    F0 = 21.66khz
    Vout = 6V
    CO = 47uF x 2、 这= 82u

    R =(2x PI x fo x Vout * Co x ROA)/(gm x Vggmx Vref)

    R =(2 x PI x 6 x 82x 10^-6 x 8.696 x 10^6)/(12*800*0.8)=  34Khz,但在工作台中为78.7Kohm  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Am

    6uH 是一种很好的用法。  

    选择补偿参数时、可以使用数据表中的公式、然后使用 Webench 检查相位裕度。 此外、您还可以使用应用的典型值(输入、输出、负载电流) 通过 Webench 获取参数值。 然后保留参数、检查在其他工作条件下应用相位裕度时是否符合要求。

    webench 可能会给出不同的值、因为它是根据验证数据、simplis 模型等构建的、不仅基于数据表。 数据表中的公式是理想的、但可以作为客户指南、以便客户轻松使用。  

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Am

    在我的侧面添加一个问题、我在您共享的表中看到 Iout 为3A、但 TPS54231是2A 器件。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我只需要1A 电流、因此可以使用 TPS54231或 TPS54231。 但我使用的是 TPS54331、因为库存中有货

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Am

    记录良好。 感谢您的反馈。 如果有任何问题、请告诉我。

    BR

    Ruby