This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:当 LED 在 OUTn 开启状态下断开与 OUTn 的连接时、器件消耗的电流是否会增加?

Guru**** 2647905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59108, TLC59461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108148/tlc59108-does-the-device-consumption-current-increase-when-led-is-dis-connected-to-outn-with-outn-on-state

器件型号:TLC59108
主题中讨论的其他器件: TLC59461

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TLC59108用于他们的新产品。

他们在过去的产品中使用了 TI LED 驱动器 TLC59461。 然后、他们知道需要 TLC59461数据表第16页中描述的以下操作。

有任何未连接的输出 LED 灯(包括连接故障或短路)、在打开 LED 前、与未连接的输出对应的灰度数据应设置为"0"。 否则、VCC 电源电流(IVCC)会在恒定电流输出导通时增加。

我很久以前从 TI 工程师那里听说过这种现象(IVCC 增加)是由 NPN 晶体管的基极电流增加导致的、用于恒定电流输出部分。  

客户问题如下。 请问您能给我回复一下吗?

问题1.  TLC59108恒定电流输出部分(/OUT0~/OUT7)使用 NPN 晶体管或 NMOSFET 是什么?

问题2.   当 LED 在 OUTn 开启状态下断开与 OUTn 的连接时、器件 VCC (VDD)电源电流是否增大?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    TLC59108的恒定电流输出基于 N 型 MOSFET。

    2.输出采用开漏结构。 如果它们没有上拉路径,它们就不起作用,国际刑事法院也不会增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢您的回复。

    我可以再问一个问题吗?

    客户也将 TLC5915A (用于娱乐产品的 TI LED 驱动器用作插槽机)用于其他产品。
    您知道该器件吗?

    如果您知道该器件、 TLC5915A 是否使用与 TLC59108相同的电路来实现恒定电流输出部分?
    LED 在 OUTn 开启状态下断开与 OUTn 的连接时、器件的 VDD 电源电流是否与 TLC59108增加不相同?

    再次感谢、致以诚挚的问候?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我以前没有听说过 TLC5915。 我认为这是一款专门为客户定制的设备、而不是公开的。 此外、器件应该是旧的、我认为我们无法找到内部 电路文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢您的回复。

    我了解到我们无法再找到 TLC5915A 内部电路。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。