This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:设计帮助/替代方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106890/mc34063a-design-help-alternative

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件:LMR14050TPS54531

各位专家:

你好。 在该问题上寻求您的帮助。

1.我们想问的是、我使用的是 MC34063 IC、我是否可以使用 MOSFET 或 NPN 晶体管来获得高电流。 请参阅随附的文件以了解原理图(来自数据表);
2.除 MC34063以外的其它可满足以下参数的低成本解决方案:输入电压:6V 至30V 直流电压、输出电压= 5.1V、IC = 5A。 请提供采用 SO8封装或 D 封装的 IC。

我们的 Webench 工具似乎没有 SOIC (D)封装的仿真模型。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Archie,

    感谢您的参与。   与     MC34063相比、LMR14050等降压转换器可为您的应用简化设计。

    此致。

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    感谢您的指导。

    对于客户来说、 他们 将 MC34063 IC (5V/1.5A)用于移动充电系统、其成本约为 INR 4.25。 刚刚获得了一个比 H2020 (5V/3 AMP)(成本约为6.25卢比)更强大的新 IC。

    现在、他们正在寻找最高5V/4-5安培且成本几乎相同的 IC。

    请在这方面帮助我们。

    非常感谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我 会将此线程移至 MV BUCK、以查看是否有更好的解决方案。

    此致。

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    您的绝对最大输入电压要求是什么? 我看到高于30V、但这是客户期望看到的最大输入电压的标称值。  

    我是给这位 Junjie Mai 的团队分配 BSR MV 内的低电流低成本产品  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie

    我也对输入电压很好奇。 请告诉我应用的输入电压吗? 以及您希望保留的裕度。 我们有 TPS54531、其最大工作电压为28V、其绝对输入电压为30V、采用 SOIC8封装、CAN 输出为5A。 此器件是否满足要求?

    希望这会有所帮助。

    BR

    Ruby